브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to transfer program from one ATV212 to another with different horsepower ratings using SoMove?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Transfer program from ATV212 to an ATV212 with different horsepower ratings using SoMove?

Product Line:
Altivar 212, Altivar Machine

Environment:
All

Cause:
Copy programming between drives of different sizes.

Resolution:
No, it is not possible to transfer files between drives with different horsepower ratings.  The reference (part number of the drive) must match.