브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can VISTA display avi?
Avi files do work in Vista with a limitation (and are supported in Grouping Objects in PME 7.2 WebReach with IE) which is Vista can only display AVI clips originating from either an uncompressed AVI file or from an AVI file that was compressed using run-length (BI_RLE8) encoding. Also the AVI file must not have a sound channel.