브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How do you set up the ATV12 drive for 3 wire control?
Issue:
3 wire control setup on an ATV12

Product Line:
Altivar ATV12

Environment:
All

Cause:
He has 2  momentary pushbuttons 1 NC for stop and 1 NO for start

Resolution:
Arrow down to the FULL menu enter
Arrow down to IO menu enter
find tCC enter and set this to 3C ( you will need to hold the enter button for 3 seconds before it will change from 2C to 3C)

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Programming manual.pdf [9.6 MB]