브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the TM221 have the capability to do 120vac Inputs and Outputs?
All the TM221's that end with the letter "R" are Relay Outputs and can do 120vac Outputs.
To do 120vac Inputs add a TM3DI8A module to the TM221.