브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the F10 fault on a TR Inverter/Charger?

Environment:

12V or 24V DC battery systems

Cause:

F10 indicates a high battery voltage condition:

Above 15.5 V on a 12 V system
Above 31 V on a 24 V system

This typically occurs when the batteries are wired incorrectly, or an external charging source is pushing the voltage too high.

Resolution

Verify the batteries are connected in the correct configuration for the system (12V or 24V).
Check for external chargers, alternators, or solar controllers causing over‑voltage.