브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number of the replacement control board for the ATS48?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
ATS48 control board part number replacement.

Product Line:
Altistart 48

Resolution:
The control board is part number VX4G481, common to all ATS48 model and part numbers.
*Does not work with the newer ATS480 softstarts