브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Will SoMove display the VW3A3408 resolver option cards serial number, part number or firmware version?
Issue:
Is SoMove showing option card serial number, part number or firmware version?

Product Line:
Altivar 71 only with the VW3A3408 resolver option card

Environment:
All

Cause:
Wants to know if SoMove will display the serial number, part number and firmware number.

Resolution:
SoMove will only display the reference part number of the card only see example below.

nh