브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the maximum number of channels of the Modbus TCP IO Scanner of a TM251MESE in Machine Expert or SoMachine?

Article available in these languages: 스페인어

The maximum number of the Modbus TCP IO Scanner channels of a TM251MESE is 64 channels.

Examples:
1. One Modbus TCP slave with 64 channels
1. 64 Modbus TCP slaves each with one channel
2. Two Modbus TCP slave each with 32 channels or any combination between the two slaves that does not exceed 64 channels total

This information was verified for Machine Expert 2.x, Machine Expert 1.2, SoMachine 4.3, SoMachine 4.2, SoMachine 4.1