브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the dimensions of the Line Choke for a size 10 ATV61/71 drive?
Issue:
Dimensions of the Line Choke for a size 10 ATV61/71 drive.

Product Line:
ATV71HC11N4, ATV71HD75M3X, ATV61HD90M3X, ATV61HC13N4

Environment:
Size 10 ATV61/71 HHP drives

Cause:
DC chokes for Size 10 ATV61/71 drives

Resolution:
The part number is VW3A4559.
Dimensions:
Width- 320 mm
Height=380 mm
Depth-210 mm
Note: This choke is NOT installed in an enclosure ( For open style units).