브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can Unity Pro PLC system words and bits be accessed within an LL984 ladder logic section?
Issue:
Trying to view system words in an LL984 section in Unity Pro.

Product Line:
Unity Pro programming software

Resolution:
No, the user would have to create an IEC section in order to view PLC system words or bits in Unity Pro.
They can be accessed through an Animation table.