브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the ATV71 with an encoder be used for positioning control?
Issue:
ATV71 positioning control using encoder.

Product Line:
ATV71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
No, the ATV71 with an encoder is used for accurate speed control and not for control of position.
Contact the Automation group at (800) 468-5342 for systems to perform the positioning functions.