브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to determine the logic input assignments on an ATV61/71 drive?
Issue:
Logic input assignments on an ATV61/71 drives

Product Line:
ATV61/71

Environment:
All products of ATV61/71

Cause:
N/A

Resolution:
Logic input assignments can be viewed by going into the IO map
Drive Menu ~> 1.2 Monitoring Menu ~> IO Map ~> Logic Input Map
Move the cursor over to desire logic input and hit enter to view its assignment.
This same Logic Input map shows the current state of the logic input.