브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
It is possible to use HMI as Remote Gateway for OPC Server access to connect PLCs on Remote side?
Until SoMachine V3.1 / VJD 6.1 it was possible to connect Remote PLC to an OPC Server by using the remote HMI as Gateway.

With VJD 6.2 SP 2.x this was not any more working, because of an issue inside the VJD runtime.

But in VJD 6.2 SP3 it is fixed and can be used again.


슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
faq_frank.png [24.14 KB]