브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to compare two programs / projects in SoMachine versions 4.1, 4.2 or 4.3?
In SoMachine versions 4.1, 4.2 or 4.3 you can use the command located under the Logic Builder / Project / Compare to compare the actual project with another one (reference project). The reference project and the compare options are specified in the Project Compare dialog box, which opens, when the command is executed.