브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What can I do if the PLC TM221 reboots continuously after an update with firmware 1.3.2.1 SP1?
This issue can be solved by downloading any application in the PLC TM221 via USB in powerless mode (no power supply connected).
After that, the issue will not appear anymore.