브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can a line reactor be added to the line side of an ATV212 drive?
Issue:
Line reactor on line side of ATV212.

Product Line:
ATV212

Environment:
All products of ATV212

Cause:
N/A

Resolution:
In most cases, the ATV212 drive does not need a line reactor due to the low harmonic mitigation designed into the drive.  If the application determines that one is needed, a 1.5% maximum Line Reactor is recommended.