브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Fallback mode in the BMEAHI0812 and the BMEAHO0412
Issue
What happen when the PLC is in STOP mode or if communication between the PLC and the HART input or output module has stopped?

Product Line
M580, BMEAHI, BMEAHO

Resolution
Please refer to the attached file.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Fallback mode the BMEAHI0812 and the BMEAHO0412.pdf [113.2 KB]