브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to connect an HMIGTO to a Micrologix 1400 PLC?
Issue:
How to connect an HMIGTO to a Micrologix 1400 PLC?

Product Line:
Magelis HMIGTO

Resolution:
The cable combination to use is: Dsub9 [PLC side] <-- XBTZ9730 + XBTZG999 + D25 to D9 Converter (generic) --> Dsub9 [HMI Side]

You can also use XBTZ9730 + XBTZG919