브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How much current is available on the ATS48 +24V power supply?
Issue:
ATS48 +24Vdc power supply specifications.

Product Line:
ATS48

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The 24Vdc power supply can provide up to 200mA.