브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the Part Number for the screen of an HMISTU855?
Issue:
The screen on the HMISTU855 is broken but the Processor is still working. Is it possible to replace just the screen? If so, what is the part number?

Product Line:
HMISTU,  HMIS5T, HMISTU655, HMISTU855

Resolution:
The part number for the screen module of the HMISTU855 is HMIS85W.