브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can we deliver the medium power transformers completely without oil?
Yes, this is possible for Medium Power Transformers, however it's recommended to keep the transformer without filling the oil for a maximum of 6 months period. For cases where the transformer will be stored more than 6 months we recommend to dispatch the transformer with oil inside.