브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Do we have dedicated relays for a Vacuum / Magnet application ?
The motion relay 17 and 18 have normally closed contact and normally open contacts. As the normally closed (NC) contacts stay closed in case of ZAR…BASE power supply switching off ,it means they may be used for vacuum and magnet application. The best is to choose 2 not adjacent buttons