브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why do I have to make a bridge between S2_S3 and IN0 pins ?
It is to enable the safety circuit during the Start sequence this link is named the feedback loop as for the Preventa modules. It is used in the case where the targeted SIL level is SIL2 (PLd,cat3). In this case you don't need to connect S2_S3 to IN0 through the auxiliary contact of the main contactor and so you have to short-circuit S2_S3 to IN0.