브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Are the dimensions changing if we change from copper to Aluminium or vice versa for Oil Distribution Transformers?
Yes,the dimensions are changing if we change from copper to Aluminium or vice versa. The overall dimensions will be affected in case we change the winding material. Usually for the same electrical characteristics (same power rating, same voltage ratio, same impedance, same loss values) the transformer footprint will be bigger if we change the winding material from copper and aluminium for Oil Distribution Transformers.