브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can you use the ATS22 Soft Starter on an open delta system?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
ATS22 soft starter on an open delta system

Product Line:
Altistarter ATS22 and 22U

Environment:
All

Cause:
Wants to use the ATS22 on an open delta system.

Resolution:
There is nothing published that says you cannot use the ATS22 soft starters on an open delta system. If the phase to phase voltages are balanced, it should be ok.