브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How do I use the ATV71 keypad to operate my motor?
Issue:
Using the ATV71 keypad to operate a motor.

Product Line:
ATV71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
In the ATV71: a  function key will need to be assigned to toggle between Terminal (T) and Keypad (K).
1.  From the MAIN MENU scroll to ACCESS LEVEL, press enter
2.  Scroll down to "Expert", press enter
3.  Press ESC back to the MAIN MENU
4.  Enter on DRIVE MENU
5.  Scroll down to menu 1.6 COMMAND, press enter
6.  Scroll down to "F4 Key assignment", press enter
7.  Scroll down to "T/K", press enter
, ATV71