브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why is command switching not visible on the ATV71?
Issue:
Command switching is not visible on the ATV71.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All serial numbers, all model numbers

Cause:
N/A

Resolution:
On the ATV61 or the ATV71, command switching will not be visible if profile is "not separate".   Profile set to "not separate" means the command comes from the same place as the reference.