브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
ATV312- needs to run the drive without a motor connected

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Programming the ATV312 to run without the motor connected.

Product Line:
ATV312 drives

Environment:
Run the drive without a motor connected

Cause:
ATV312- needs to run the drive without a motor connected

Resolution:
Suggested to go to FLT menu: set OPL to no.
Then can run the drive open circuit.