브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the max current for the +24v internal supply on the ATV61 drive?
Issue:
Max current for the +24v internal supply on the ATV61/71 drive.

Product Line:
All ATV61/71 drives

Environment:
+24v internal power supply on ATV61/71 drive

Resolution:
Max current for the internal +24v supply is 200mA.