브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
ENM 8.3 Installation Manual
Issue
Customer would like to locate the ENM 8.3 installation manual.

Product Line
StruxureWare Power Monitoring 7.0.x
Power Monitoring Expert 7.2.x
Power Monitoring Expert 8.x
Power Monitoring Expert 9.0

Environment
ENM 8.3

Cause
Procedure for ENM installation

Resolution
See Attachment

*Note: As of PME 2020, an updated ENM configuration was introduced. The Integrated Event Notification Module includes a new notification engine that seamlessly integrates with PME for alarm-based notification.*

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ENM 8.3 Installation Guide.pdf [2.14 MB]