브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why the bluetooth interface TCSWAAC13FB does not restart after a power cut when is connected to the PLC TM221
As described in the Hardware Guide of SoMachine Basic, the PLC TM221xx RJ-45 connector with RS485 has some pins that MUST not be connected: Pins 1,2,3 and 6.
Please do not use 8 wires cables, use the cable reference XBTZ9980 (4 wires cable).