브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the replacement for the 8839 58M series enclosed drive?
Issue:
Replacement for the 8839 58M series enclosed drive

Product Line:
8839 58M enclosed custom drives

Environment:
8839 58M enclosed custom only

Cause:
Needs a replacement for the 58M drives

Resolution:
Consider the ATV660 product line as a possible replacement for the old 58M drives.  See attachments to break down the 58M part number and review the ATV660 specifications.  The ATV660 part number can be built in the product selector.  Contact your local distributor for assistance.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
NHA91297_02 ATV660.pdf [7.26 MB]
8839 58M breakdown.pdf [35.96 KB]