브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What can cause a status of NST on an ATS48 soft start?
Issue:
Soft Start in Freewheel Stop

Product Line:
ATS48

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
nst

Resolution:
NST can be caused by a logic input assigned to LIA (forced to freewheel stop) or a serial link problem such as a defective remote keypad.