브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to read the IP address of a low end M580 CPU
Issue

Where is the M580 IP address located?

Product Line
M580 low end

Environment
Unity pro 10 and lower.

Resolution

The IP address is located in two system words: %SW6 and %SW7.

%SW6 contains the two last octets of the IP address and %SW7 contains the two first octets.