브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the current replacement for the ConneXium 499NSS25102 switch?
The ConneXium switch part#499NSS25102 has 3 10BASE-T copper ports and 2 100BASE-FX single mode fiber ports. So the closest replacements to this switch would be the ConneXium Part#TCSESM043F2CS0 (2- 10/100BASE-TX copper ports and 2- 100BASE-FX single mode fiber ports) or the ConneXium Part# TCSESM083F2CS0 (6 10/100BASE-TX copper ports and 2 100BASE-FX single mode fiber ports) switches..