브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Will the BMXP342020 or BMXNOE communicate over Ethernet/IP?
Issue:
Will the BMXP342020 or BMXNOE0110 communicate over Ethernet/IP?

Product Line:
M340, BMXNOE, BMXNOC, EIP, Modbus/TCP, MB/TCP

Resolution:
No, both P342020 and the BMXNOE support only Modbus/TCP.  To get Ethernet/IP the BMXNOC module is required.