브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the operating system on the Harmony HMIGTO series?
Issue:
The user manual of the Hamrony HMIGTO does not indicate what operating system is pre-installed from the factory.

Product Line:
Harmony HMIGTO series (formerly known as Magelis)

Resolution:
The Harmony HMIGTO series of HMI's have the Operating System VxWorks V6.7 embedded inside.