브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where do I connect an external +24vdc power supply on the ATV630 process drive?
Issue:
External power supply connection

Product Line:
ATV630

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The external +24vdc power supply must be connected to terminals P24 and 0v.  The positive is P24 and the negative is 0v.
DO NOT connect the external power supply to +24v.
No programming changes are required.