브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to update M580 application from CPUv1.xx to v2.0?
In Unity v10's release notes:
(**) A M580 application with CPU V1.1x (developed with Unity Pro V8.0 or 8.1, or 10.0)  cannot be updated to CPU V2.0 : due to compatibility issues, the “Change CPU” option is not allowed. The proposed solution is to export/import variables and program into a new application.