브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to command the Altivar VFD to do a ramp stop via Modbus serial communication?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Altivar VFD ramp stop command via Modbus serial communication

Product Line:
ATV31, ATV312, ATV61, ATV71, ATV58, ATV12, ATV32

Environment:
All serial number

Cause:
N/A

Resolution:
To command the VFD to do a ramp stop, a decimal value of 7 must be written to the command word.