브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
WinGP는 어떻게 사용하는 것인가요?
Pro-face의 산업용 컴퓨터(일명:IPC시리즈)또는 PC/AT 호환기상에서 GP-Pro EX에서 작성한 프로젝트 파일을 전송한 후에 동작시켜 표시기 GP시리즈의 기능을 동일하게 실현시키며, 접속기기와 통신할 수 있는 어플리케이션입니다.

다만 GP와 IPC의 하드웨어 및 기능에 차이점이 있습니다.
이 기능을 사용하게 되면, 표시기 GP에서 이용하는 기능을 그대로 IPC상에서도 이용할 수가 있고
IPC의 다양한 메모리를 이용하여 기능을 확장하거나 독자적으로 작성한 프로그램 (어플리케이션)과의 연동도 가능합니다.

WinGP를 이용하려면 별도의 라이센스 키코드가 필요합니다.
별도로 판매하는 WinGP 라이센스(종류:EX - WINGP-IPC)를 구입해야 합니다.
키코드가 분실되면 재발행할 수 없습니다. 키코드는 소중히 보관하여 주십시오.

-.Pro-face의 산업용 컴퓨터(일명:IPC시리즈)에 설치하는 경우,
WinGP_IPC.PNG

-.PC/AT 호환기에 설치하는 경우,
라이센스를 구입하시면, [키코드]가 기재된 문서에 맞추어 [USB 키]가 동봉됩니다.
WinGP_PCAT.PNG

USB 키를 뽑으면, WinGP는 정지합니다. 주의하시기 바랍니다.
WinGP 동작 중일 때는 USB 키를 삽입한 상태에서 사용하십니오