브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does M580 CPU support the CIP service “send RR data”?
Issue

Why is the M580 returning “service not supported “ message?

Product Line

M580, BMENOC

Resolution

M580 supports "Send RR Data" in a successful response to a Forward Open request.

However when configure the M580 as adapter (local slave) to be scanned by a SCADA or Rockwell PLC, the M580 might return a “not supported service” message to the “send RR data” because it doesn’t support Rockwell tags!!