브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why doesn't the dynamic text in my Message Display update as the variable changes?
Issue:
Text in Message display is not updating according to the value of the variable embedded.

Product Line:
Vijeo Designer (all versions)

Resolution:
When using Dynamic Text, the value shown is a single snapshot of the current value of the variable being displayed at the moment it is displayed. The value of the dynamic text is not updated until the next state change of the message display.