브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why a bandwidth limitation on the service port of 140NOC78xxx?
Issue

Why do we have a limitation on the service port of a 140NOC78x00?

Product Line

Quantum

Resolution

Servicing the service port (low priority) slows down the process of servicing the control port (high priority); to resolve the latency that can be caused by the traffic from the service port toward the traffic on the control port, a limitation is set on the service port.