브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How do you set up the analog output or AO1 on the ATV61 and ATV71 drives?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Setup for analog output or AO1 on ATV61 & ATV71.

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Needs to set up the analog output for frequency with min 4mA and max 20mA.

Resolution:
Programming
Menu 1.5 I/O or inputs and outputs
AO1 assignment
Assign to motor frequency
Type: current
Min 4mA Max 20mA