브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Unable to Save the Realflo Configurations

Problem:

Using Realflo v6.91.5 software, Realflo can read the configuration from the controller without any warnings but it is unable to save the file.
It comes back with the following error messages:
Unable to write to file "C:users\owner\my documents\realflo\realflo_test.tfv'
Error message 1

and:
Unable to write to file "C:users\owner\my documents\realflo\realflo_test.tfx'
Status
code=0x800004003
code meaning = invalid pointer
source=(null)
description=(null) Error message 2

Fix:

Reinstall MSXML4.DLL file.
After the driver install, un-install Realflo software. restart PC and re-install Realflo. Read the configuration from the controller and save the configuration.