브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to diagnostic the HSBY "Offline" reason

1.1LCD / Keypad
When a CPU switches to offline, the simple way to get the reason why the CPU entered this state is to use the LCD/Keypad:
Using the Keypad, select “PLC Operations “ Menu Then select “Hot StandBy”
The LCD will display:
State: OFFLINE
Select the “UP” arrow till getting the Diag Menu
The Diag Menu provides the reason for the CPU State.
1.2 Diagnostic Viewer
Another way to get some Diagnostic in an HSBY system is to use the Diagnostic Viewer in Unity Pro:
Select the “Tools” menu in Unity Pro
Select “Diagnostic viewer”
The Following screen appears:
It provides information about the history regarding the CPU and the failure reason.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Diagnostic Viewer.jpg [97.96 KB]
LCD_Diag_offline.jpg [38.31 KB]