브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Could TSXCBY380KT transmit data over 1Mbyte per second
Background:
Customer is using  TSXCBY380KT for a project which requires large amounts of data transmission
The datesheet of TSXCBY380KT has no announcement of transmission capacity.

Question:
Could TSXCBY380KT transmit data over 1Mbyte per second?

Answer:
Yes, it could transmit data over 1Mbyte per second from cable SPEC