브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What size speed potentiometer to use on the Schneider Electric VFDs?
Issue:
Speed potentiometer size to use on Schneider Electric VFDs.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71, Altivar 312, Altivar 12, Altivar 212, Altivar 32, Altivar 58

Environment:
All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
The Schneider Electric VFDs will work with any potentiometer with a rating from 1k Ohms to 10k Ohms.

Schneider Electric VFDs? | 슈나이더 일렉트릭 Korea