브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Sepam 80 - is it possible to order spare plastic connectors for the MES120 module?
Yes.  In the 2014 edition of the Sepam 80 "Operation" user manual, the reference given refers to the MES114 instead of the MES120.

The reference 59676 does indeed refer to the "Kit 2640" which includes 2 sets of the 3 plastic connectors that are required for each MES120 module.


AEDL3